This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:原始捕获 MSS 固件源

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597429/iwr1443-raw-capture-mss-firmware-source

器件型号:IWR1443

您好!

作为使用 IWR1443、DevPack 和 TSW1400进行原始数据采集的指令的一部分、有一个固件被闪存到 IWR1443中、称为 ar1xxx_MSS.bin。 用于原始数据采集的 MSS 固件的来源是什么?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    请查看 SDK 下的流演示、该演示可用于在器件的 LVDS 接口上发送 ADC 数据。
    代码和预构建的二进制文件。

    二进制 a1xxx_mss.bin 的代码为 h 不共享。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    这是否回答了您的问题? 如果是、请验证答案。 如果没有、我们还能为您澄清什么?

    谢谢、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    现在可以了。
    此处提供了有关原始数据采集的最新说明
    training.ti.com/.../mmWave_sensor_raw_data_capture_using_TSW1400_board_v2.pdf

    这涉及使用以下 MSS 二进制文件
    MSS:C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\rf_eval_firmware\masterss\xwr12xx_masterss.bin

    关于源代码的答案是否相同?


    谢谢、
    -Gunter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、您好!

    是的、答案仍然适用于此二进制文件。 不共享二进制 xwr12xx_masterss.bin 的代码。

    此致、

    Adrian