This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:演示源代码

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597147/awr1642boost-source-codes-for-demos

器件型号:AWR1642BOOST

你好。

我能否获得 Demos 的源代码(无人机海拔、交通监控等)?

源代码仅在实验室中可用、但在演示中不可用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于这些演示、在 MSS R4F 内核上执行的 bin 文件与毫米波 SDK 中提供的开箱即用演示文件相同。
    这可以在演示的闪烁说明中看到。 Out of object demo 的源代码作为 SDK 的一部分提供。


    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeong-Geun Kim、

    这是否回答了您的问题? 如果是、请单击"验证答案"按钮、或告诉我们我们还可以为您提供哪些帮助。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    如您所见、我可以找到用于生命体征等实验室的 CCS 项目。

    但是、我只能找到 PC GUI。

    您能否为演示提供 CCS 项目?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong-Geun、

    在 TIREX 上、可以在 Demos 目录下的同一位置获取 xWR1443 MMW 演示 CCS 项目。 请参阅随附的安装指南、其中提供了在 CCS 中下载、导入、编译和运行工程的说明。

    由于工程使用 SDK 中 MMW Demo 目录中的源文件、因此仅提供 CCS projectspec、即:  mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw (通常 为 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw)

    此致

    尼廷