This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫米波作为速度表解决方案

Guru**** 2600535 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597585/mmwave-as-a-speedometer-solution

主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1443BOOST

工程师同行、

我们的客户旨在为工业应用开发非接触式速度传感器。 这将安装在起重机、手推车、装载机等设备中、大多数安装在恶劣环境中。

通常、这些系统依赖于传统的速度感应解决方案、例如编码器或磁脉冲计数器。 我们想评估将毫米波解决方案用作"车辆"速度表的概念。 一般安装可视为汽车的速度传感器、但在这种情况下、地面路面是高度不规则的越野情况。

这些器件是否是一个很好的解决方案?

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IWR 器件非常适合此类应用。


    请查看 IWR1443产品页面上的"使用 IWR 毫米波传感器进行交通监控演示"视频
    www.ti.com/.../support

    以下是有关此应用程序的白皮书的链接: http://www.ti.com/lit/SPYY002

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    非常感谢您的关注。 我看了好的白皮书、并看了一般规格、事情似乎是正确的!

    请注意、我在这里详细介绍了一些细节、也许我们可以提出一份初始评估硬件列表、以便让我的同事在这里建立概念验证环境?

    在这种特定情况下、传感器安装在移动的车辆中、而不是安装在外部固定目标上。 目标是测量"我自己的速度"。 当然、"我自己的速度"与我面临的墙相同、但一些机械细节让我感到担忧:

    几乎没有垂直于运动(如墙)的参考-更常见的是,地面是周围唯一的东西

    在这种环境中,"地板"是各种岩石、凸点和不是什么(这可能更便于捕捉反射,尽管反应角度不规律)。

    这是一张毕加索质量的草图、使之更具视觉效果。

    作为第一步、我们要确定测试所需的 EV 电路板、天线/传感器以及任何东西。 此外、我们最欢迎粗略的"速度精度"期望。 对于数据输出、我们可以轻松地将输出集成到基于 TM4C 的测量系统中、因此、一旦我们获得"传感器值"、我们将(可能)轻松完成其余工作。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    感谢您提供有关该应用的更多信息。

    解决有关应用需求的几个重点:

    区分物体与前方和地面之间的距离的能力:

    能够测量距离的垂直基准:

    毫米波器件具有多个发射接收天线、可在3D 空间对物体进行区分。 例如、 IWR1443BOOST EVM 板可实现方位角和仰角的物体检测 、从而在这些维度上区分物体。

    这可用于确定与毫米波传感器不同角度的物体距离、并帮助识别与目标物体之间的距离。

    这是否是安装在车辆上的附加装置?

    这是否应在室内工厂或封闭周边等受控环境中运行?

    为了进行评估、IWR1443BOOST 是一款合适的电路板、可供您使用。 此电路板的开箱即用演示在2D 空间和3D 空间中显示物体。 这可以让您查看场景是如何以检测到的物体表示的。

    此外、通过修改可用于演示的参数、可将演示配置为各种距离/速度和检测灵敏度。

    关于与  基于 TM4C 的系统的兼容性:

    这些系统是否基于 TI 的 TM4C 微控制器?

    www.ti.com/.../getting-started.page

    TM4C 系列器件属于德州仪器的 LaunchPad 生态系统、我们的毫米波传感器 EVM 板与该生态系统兼容。  

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vaibhav、
    感谢您的进一步支持!
    我将在一两周内查看这些选项和详细信息、并在我们订购评估套件之前再次回到这里让您感到烦恼! 是的、我们的系统基于 TM4C、我非常确信、我们不会很难将您的输出"消化测量"集成到我们的处理器中。
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bruno、

    听起来不错。 请随时在您有问题的情况下发表进一步的问题。
    如果您认为当前问题已得到解答、请将此 TT 标记为已验证。

    谢谢、
    Vaibhav