This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何在 SDK 1.0中制作 MMW 演示以支持512个独特的线性调频脉冲

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597820/awr1642-how-to-make-the-mmw-demo-in-sdk-1-0-to-support-512-unique-chirps

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

您好!

基于 SDK 1.0中的 MMW 演示、我的客户尝试修改配置以在一帧中支持512个独特的线性调频脉冲、但报告了许多问题。 您是否有支持我客户要求的代码? 如果没有、您是否有计划支持?  

BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     MMWAVE-SDK 中的 mmw 演示存在通过 CLI 配置512个独特线性调频脉冲的问题。

    我将很快返回给您 解决方法、或计划支持此功能。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、

    我已使 MMW 演示工作为支持512个独特的线性调频脉冲。 根据我的测试、需要更改以下要点。
    1增加 MSS 和 DSS 的系统堆;
    2删除 MmwDemo_parseProfileAndChirpConfig 中的32chirps 限制以支持512chirps;
    3由于邮箱缓冲区空间限制为2048字节、MSS 和 DSS 之间的消息不能支持多达512个线性调频脉冲。 我更改了代码以使用 HSRAM 进行 msg 通信。
    我的客户在他们的板上进行了测试、至今未发现问题、如果有任何遗漏、请随时告知我。
    非常感谢。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您能否尝试两个相同配置的线性调频脉冲并重复256次?

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、

    我的客户的要求是每帧配置512个独特的不同线性调频脉冲、这是硬件支持的、但在 SDK 1.0中不支持。 我认为 BU 应该考虑在下一个 SDK 版本中支持它。

    BR、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:


    我们将确保这是 SDK 输入的反馈。 很高兴知道您能够为此创建一个解决方案。


    谢谢、
    Vaibhav