This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:将参数配置从毫米波传感估算器加载到 IWR1443BOOST?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598631/iwr1443boost-load-parameter-configuration-from-mmwave-sensing-estimator-to-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

我们能否将配置参数从毫米波传感估算器加载到 IWR1443和 IWR1443BOOST?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、
    您需要获取感应估算器生成的值、并使用这些值更新毫米波演示中的配置文件 cfg 文件。 然后、您可以使用演示应用将其加载到 IWR1443。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、
    您对此问题还有其他疑问了。 否则、请将此 TT 标记为已验证的答案。
    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、


    根据建议的答案标记此 TT。 如果您需要有关此主题的任何其他帮助、请提交一份新的文件。

    谢谢、
    Vaibhav