This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:DSS 中的 DSS_SYS_VCLK (2000000000U)是否意味着200MHz? 还是600MHz?

Guru**** 2606155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596747/iwr1642-does-dss_sys_vclk-2000000000u-mean-200mhz-in-dss-or-600mhz

器件型号:IWR1642

 DSS 中的 DSS_SYS_VCLK (2000000000U)是否意味着200MHz? 还是600MHz?

在产品说明中、DSS clk 设置为600MHz、这里有什么技巧吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    在 IWR16xx 器件中、DSP 子系统具有多个时钟输入。

    MSS_VCLK @200MHz 和 DSPCLK @600Mhz 是其中两个。 有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swru522中的"时钟概述"部分。

    您从 SDK 定义引用的行显示馈送到 DSP 子系统的 VCLK 时钟的定义值。
    同一文件中还有另一个定义、显示 DSPCLK 的定义值为600 (MHz)

    #define DSP_CLOCK _MHz (600U)

    这两个时钟都在.h 文件中定义。

    请告知我们这是否澄清了问题、或者您是否试图询问其他问题。

    谢谢、

    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4949358、

    这是否回答了您的问题? 如果是、请单击"验证答案"按钮、或告诉我们我们还可以为您提供哪些帮助。

    此致、

    Adrian