This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:编程指南

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599318/afe5808a-programming-guide

器件型号:AFE5808A

你(们)好,先生

是否有关于 如何对 AFE5808A 进行编程的参考编程指南? 如 ADC、VCA、LNA、CW 放大器设置。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、机会!

    请使用用户指南设置作为起点。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    用户指南设置在哪里?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、机会!

    您是否正在使用 AFE5808A EVM 及其 GUI? 或者您是否使用了不同的设置?

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否、我不使用 AFE5808A EVM。 我将自己的平台与 AFE5808A 搭配使用。

    因此、我仍然不知道编程指南在哪里。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、机会!

    启动时、AFE5808A 的初始值如下所述:

    LNA 增益全局:18dB

    PGA 增益:24dB

    VCA、Dig TGC 衰减:0dB

    ADC 格式:偏移二进制

    ADC 位顺序:MSB 优先

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Sahana