This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:IWR1642的 C674中的内部存储器大小

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595693/iwr1642-internal-memory-size-in-c674-of-iwr1642

器件型号:IWR1642

您好专家、

在数据表的 DSP 存储器映射部分、L3存储器为2MB

但 在第一页中、功能是

•用于 FMCW 信号处理的 C674x DSP

–片上存储器:1.5MB

哪一个是正确的?

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    存储器映射表显示了可用于 DSS_L3的地址空间、但并非所有地址空间都被使用。 有关 DSS_L3中可用的存储器、请查看相应 TRM 中的 DSS_L3章节。
    数据表中的功能提到了可用的总内存。 除了 L3、它还提到了考虑 L1、L2缓存的总数。

    www.ti.com/.../iwr1642

    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    希望您的疑问在此得到澄清。
    如有任何其他相关问题、请告知我们。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    很明显。 谢谢。 我们可以关闭此 TT。

    此致、
    艾伦