This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:为什么我可以#39;t 在毫米波演示的 L2RAM 中分配更大的大小?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596748/iwr1642-why-i-can-t-allocate-a-bigger-size-in-l2ram-in-mmwave-demo

器件型号:IWR1642

在1642演示中、我尝试将 SOC_AR16XX_DSS_L2_buff 大小修改为更大的0x10000 (L2RAM 对于每个 UMAP 具有128KB 的容量)、链接器将在此处提供错误。

那么、限制是什么、我如何修改它呢?

L2RAM 处理速度是否比 L3RAM 快? 那么、演示中是否可以将一些变量或数组(例如 detmatrix)从 L3RAM 移动到 L2RAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注我们的器件!
    此 TT 已分配给专家、他们很快将在此处回复。

    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C74x 内部存储器的说明可在 C74x TRM 中找到(在 TI.com 上搜索 SPRUH91D)。  C74x 具有256K L2 RAM。  如 TRM 第4.2节所述、将其配置为部分缓存和部分 RAM。  RAM 部分被演示的 BIOS 配置文件(dss_main.cfg)进一步分频、该文件为堆分配16KB 的 L2。  链接器配置文件将其分为两半:

    (来自 SDK 1.0.0.5)

     L2SRAM_UMAP1         007e0000  00020000 00000000  RWIX
     L2SRAM_UMAP0         00800000  00020000 00016d19 000092e7 RWIX

    因此、它似乎全部配置为 RAM。  您看到的故障是因为0x10000块不适合已配置的块。

    define SOC_AR16XX_DSS_L2_buff _size 来自 SDK 0.8。  在1.0.0.5 SDK 中、名称已更改为 MMW_L2_heap_size、并设置为0xC000、从0x5000开始递增。

    是的、L2 RAM 将比 L3快一些。  L2通常以 CPU 的时钟速率进行访问、无需分频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、由于大约一个月内没有回复、我将关闭此 TT。 如果您有另一个问题、请打开一个新问题。