This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818时钟输入

Guru**** 2604875 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, CDCLVD1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594619/afe5818-afe5818-clock-input

器件型号:AFE5818
主题中讨论的其他器件: CDCLVD1212

您好,

  我们使用 AFE5818并在数据表和 EVM 模块之间找到 输入时钟的不同说明、如下所示?

哪一项是正确的、为什么? 谢谢你。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、我们将 LVDS 缓冲器 CDCLVD1212用于时钟输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    I'ld 建议使用 CDCLVD1212数据表第11页建议的终端、如下所示;

    请注意、时钟是交流耦合的、因为我们的器件在内部偏置。  

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olu、

        是的、我们 根据您 的建议来决定。但是 我们得到 了事实 图像、 但是、移除100欧姆的蒂米时、我得到了良好的图像。我不知道为什么。 或者需要进行任何检查? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    当你说你得到一个伪影图像时,它到底是什么样子的? 您可以分享捕获/屏幕截图吗?

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、
    感谢您的回复、我们找到了根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、
    如何匹配 AFE5818和 T/R 开关之间的输入阻抗和输出阻抗? 有任何公式?
    此致,
    David