This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:共模时序

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597811/tdc1000-common-mode-timing

器件型号:TDC1000

大家好、

 

请您协助我的客户进行以下查询。 谢谢!

 

----

 

对于共模、128×T0太长、64×T0空白周期太短。  是否有任何方法可以将空白周期设置为介于两者之间的某个值?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否让客户描述其系统中的预期计时? 开始和停止之间有多长时间、他们希望在何处消隐信号以及消隐时间(时序图将非常有用)? 它们使用的是短 ToF 模式还是标准 ToF 模式? 它们的 T0是什么?

    共模上升时间是固定的、因此我假设客户仅指 Autozero 周期的两个设置之间的差异。 是这样吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scott、我想这张图片总结了这张图片。  您可以看到两个大脉冲、然后是14个静音脉冲、然后是一些振铃。  振铃后、我们会首先从箱体底部进行反射、然后在液体顶部进行非常好的反射。  理想情况下、我们将消隐、直到恰好在我们暗室底部的反射之后。

    我们将查看飞行消隐周期的短时间。  介于64和128之间的东西将是完美的。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、这只是设置的限制。 解决此问题的一种方法是更改时钟输入频率。 如果您可以使用频率更高的时钟、则可以更好地控制消隐(在最短消隐时间之间进行权衡)、或者您可能会找到一个较低的输入时钟频率、从而使这些设置之一处于正确的范围内。 如果客户使用 TDC1000-TDC7200、他们可以使用 MSP430内部时钟而不是8MHz 振荡器轻松测试较低频率时钟。

    此致、