This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:LVDS 校准

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598570/awr1243-lvds-calibration

器件型号:AWR1243

在 AWR1243上、是否可以将 LVDS 接口置于测试模式、以便传输恒定的12位数据(例如0xAAA)。  这是为了校准 AWR1243与主机之间的接口。

我查看了各种文档、但没有看到这样的配置。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我们在目前的 DFP 中没有这项规定。 但是、我们将添加一个 API、以便在我们的有效版本中通过 LVDS 发送固定模式。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    [引用用户="Vivek Dham"]
    我们在目前的 DFP 中没有这项规定。 但是、我们将在我们的有效版本中添加一个 API、以便能够通过 LVDS 发送固定模式。

       我们是否有将包含此内容的预计发布时间?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    预计这将在7月左右的时间范围内完成。

    此致、
    DHAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    这是否澄清了您的疑问?

    此致、
    Vivek