This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6821EVM-PDK:短接 PWM 和12 VDC

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC6821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598746/amc6821evm-pdk-shorted-pwm-and-12-vdc

器件型号:AMC6821EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: AMC6821

您好!

我有 AMC6821EVM-PDK、我用它测试了一个4引脚12V 风扇。 我在接线时出错、PWM 和12 VDC 连接器通过 J1连接短接。 当我插入 USB 电缆时、电路板上会发出烟雾。 一个12V 适配器也被连接至电路板。 从烟的角度来看,显然有什么东西爆炸了,但什么? 我即将推出新的 AMC6821EVM、但如果有机会修复原始 EVM、我也会进行修复。

AMC6821EVM 上可能需要更换哪些组件、USB-MODEVM 电路板是否可以在短路时继续工作、或者是否需要更换整个 PDK?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pasi、

    感谢您与我们联系。 最快的方法是获取新的 EVM、以便您可以继续评估 AMC6821。 请告诉我、我可以立即为您发送一个。 我需要更多的时间来查看原理图、并回来、因为我们几个月前继承了这款产品。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pasi、

    您很可能会损坏具有12V 电压的 PWM_OUT 引脚。
    使用新的 AMC6821 IC 可以保存 EVM。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 明天我应该会收到一个新的 AMC6821EVM、因此我们很快就会看到 USB-MODEVM 是否未受到短路的损坏。 我还将订购一个新的 AMC6821 IC、以更换旧板上损坏的 IC。 当我确认套件再次正常工作时、我将回复此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天收到了一个新的 AMC6821EVM 板、并将其连接到了旧的 USB-MODEVM。 但是、它不起作用。 我使用它运行4引脚12V PWM 风扇、只有在断开 PWM 引脚时它们才会旋转。 软件中甚至显示了 TACH 读数。 如果我一直插接连接器、以便也连接 PWM 引脚、风扇将停止。 根据我的理解、当电路板通电且软件未运行时、风扇应以33%的 PWM 旋转。

    我很确定这与我之前意外地短接12V 电源时遇到的问题相同。我已经做了一条临时的裸线、通过一根电缆将风扇连接到电路板、其中一端是标准连接器、另一端是裸线。 当我插入12V 电源和 USB 电源时、风扇会旋转。 但是、它在桌子上颠倒了、因此我断开了 USB 电缆并从墙上插座上拔下了12V 适配器。 我转动了风扇、重新连接了导线、因为它们捆绑了彼此的接触、然后再次为电路板加电。 风扇只会旋转片刻、然后停止运转。 这开始了2小时的故障排除、最终导致了不幸的烟雾不足。

    如何对此进行故障排除? EVM 板是新的、但 USB-MODEVM 与短路期间使用的相同。 由于在断开 PWM 引脚的情况下风扇旋转、PWM 似乎是问题所在。 我已附上设置照片、您可以在其中看到跳线和开关位置。 设置应针对 PWM 控制的12V 4引脚风扇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pasi、

    您可以执行一些操作来调试电路板。

    您将需要一个脉冲发生器和一个示波器。

    让我们首先确保4线风扇正常工作。  旁路 EVM 的 PWMOUT 并使用脉冲发生器控制风扇。  使用占空比进行播放、查看风扇是否按应有的方式运行。 请注意风扇 PWM 控制的极性(即它是低电平有效还是高电平有效)。  对 TACH 输出进行示波、看看它是否相应地发生变化。  由于这是一个4线风扇、因此它可能具有一个集成风扇驱动器(NMOS/PMOS?)。  

    注:加电时、配置寄存器1 (地址0x00)的 PWMINV 位复位为零、这将假定 PMOS 器件驱动器极性。  因此、如果您的风扇具有 NMOS 驱动器、则风扇旋转将出现与用户指南图15类似的问题。  对于涉及 U2A、R10和 R16的3线风扇模式 NMOS 驱动器(EVM 用户指南的图16)、有一个相对干净的硬件(HW)权变措施。  4线风扇模式的用户指南中没有有关硬件权变措施的说明。  但您可以拔下 J5 (引脚9和10)上的跳线、并将 J5上的引脚10和12短接。  这将有效地反转4线风扇模式的默认 PWM_OUT 波形。  我假设此时填充了 R10和 R16。

    您还可以在软件中更改 PWMINV 位。  这是找出默认 PWM 极性是否是根本原因的最快方法。

    如果上述步骤不是答案、则需要在没有风扇的情况下调试 PWM_OUTPUT 波形。  使用 GUI 中的控件、查看波形是否符合您的预期。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我用示波器和脉冲发生器调试了设置、现在我想我知道风扇不旋转的原因:PWM 电压幅值太小。 我将示波器连接到电路板的 PWM 引脚、您可以在下图中看到输出。 占空比设置工作正常、但正如您看到的、振幅仅为100mV、此时的电压应为3.3V

    然后、我通过从连接器上断开 PWM 导线来测试风扇、以便所有其他引脚仍然连接到电路板。 (noctua)风扇旋转至全速、软件中的 TACH 读数正确。 然后、我将脉冲发生器连接到 PWM 导线、并输入占空比为50%的25kHz、3.3V 方波。 风扇减速、读数再次正确。 我还测试了其他占空比、它们也起作用。 然后、我降低了电压幅度、当风扇低于0.8V 时、风扇停止旋转。这就是风扇不旋转的原因。 但低电压的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pasi、

    在缩小问题范围方面做得很好。

    快速问题:在图片中、我注意到您配置了 W6和 W7、以便 DUT 和数字电路在5V 电压下运行(请参阅用户指南的表4)。 是这样吗? 检查 VDD 电压以确保电压为5V。

    PWM 的高电平应为 VDD、因为它被2.2k Ω 的电阻上拉至 VDD (请参阅原理图)。 PWM_OUT 是开漏输出、因此高逻辑电平由上拉 VDD 设置。 可以肯定的是、PWM 低电平是否在0V 左右?
    在测试 PWM_OUT 时、是否已连接风扇? 确保在没有负载(即风扇)的情况下示波 PWM_OUT。
    我只想确保我们不会遇到加载问题。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    W6和 W7引脚在出厂时处于默认位置。 明天我将确认 Vdd 电压。 上一个帖子中的示波器图片是在风扇(完全)断开时拍摄的。 只有示波器连接到 PWM 引脚。 连接的风扇的 PWM 振幅相同。 PWM 低电平约为0V (低电平位于示波器图片的屏幕中间)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用万用表进行了一些额外的测量。 我在 PWM DCY 设置为100%的情况下测量了 R13任一侧的电压(2.2k Ω)。 在 J5侧、电压为0.3V、与 J1 PWM 引脚中的电压相同。 另一方面是5V。因此、PWM 电压似乎没有上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pasi、

    真有意思。  PWM_OUT 是开漏输出、因此应上拉 VDD 轨。  您是否检查了 VDUT 的电压?

    当您更改 PWM_MODE (W4)时、PWM 频率是否发生变化?  

    两个 EVM 都发生了这种情况吗?

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更改 W4时频率发生了正确更改、但电压仍然过低。 我从 C1/C5和 R23测量了 VDUT、结果为5V。我还尝试使用 W6和 W7将电压更改为3.3V、这也很有效。 尽管这会导致 PWM 电压进一步下降(大约减半)。

    我甚至还没有测量过旧 EVM、因为我释放了它的烟雾。 我们知道、烟雾应留在部件内部、以便其正常工作。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pasi、

    这很奇怪。  我仍在等待 AMC6821EVM 发货给我。  我会告诉您、如果我在我的末尾获得相同的结果

    开尔文