This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:为我的应用选择合适的器件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18, AFE5818, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598741/afe58jd18-choose-a-right-device-for-my-application

器件型号:AFE58JD18
主题中讨论的其他器件: AFE5818ADS52J90

大家好、

我想创建 一个具有高采样频率的16通道 DAQ (14、12位或10位都可以)。 我了解到、如果我使用 AFE58JD18/1616通道模拟前端评估模块+ TSW1400 EVM、这将会起作用(实际上、我了解到我应该 使用 FMC 板)。  

以下是这两个板的链接:
ftp.ti.com/.../AFE58JD18_16 EVM 修订版 A UG v1p8.pdf

在我的应用中 、我有 16个10Hz 的采集通道、 每次采集  时、我采集100us。 如果我将 ADC 的采样频率设置为50MSPS 、那么在突发模式下、我将有10 x (100us /20ns) x 16 x (60s) x 2个样本 、这将在 一分钟内产生960MB 数据。  

以下是我的问题:

1.这种组合是否能够完成这项工作?  

2.我是否必须将所有数据存储在卡的内部存储器中,一旦采集 完成,我就可以将其传输到计算机?  

3.我还需要购买哪些其他器件才能获得正常工作的 DAQ (电源、信号发生器等)?  

4.你可以推荐哪一个更好的配对?

非常感谢




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    我不确定我是否理解您的问题--您正在尝试以10Hz 的频率构建 DAQ、而您获得100us?
    您能否澄清您的系统需求?
    与 AFE5818相比、您更喜欢 AFE58JD18有什么具体原因吗?

    TSW1400只能与 AFE5818/16配合使用、而不能与 AFE58JD18/16配合使用。 TSW1400具有1GB 板载 DDR RAM、但通常配置为一次显示一次捕获操作的信息。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以轻松地使用 AFE5818/16。 那么、TSW1400没有突发模式? 我的数据采集有多个触发器。

    是的、我希望以10Hz 的频率构建 DAQ (16通道)、并在每次触发时采集100us 的数据(询问将持续2分钟)。 ADC 的最小采样频率应为50MSPS。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Olu

    我真的需要对这种情况作出决定。 请尽快告诉我您的意见吗?!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Olu:

    我实际上需要找到合适的器件。 可以回答我的问题吗?

    谢谢、
    Mohammad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    就像我在 这里的另一个线程中回答的那样、AFE5818可以很好地捕获该数据。 问题在于 HSDC Pro+TSW1400是否可以在突发模式下运行。 正如 Ken 在链接线程中告诉您的、该功能可能还不可用。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Olu:

    是否有人可以帮助我们了解 HSDC Pro+TSW1400是否可以在突发模式下运行? 您能不能为我们询问一下? 我昨天提出了问题、因为我们真的需要在本周对这种组合做出决定。 我们选择器件的时间太晚了。

    请尽快返回给我。

    谢谢、
    Mohammad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    Ken (在上面的链接线程中)是提出该问题的正确人选。 他是 TSW 电路板方面的专家。

    关于 Hossein 关于同时捕获16个通道的另一个问题、TSW1400和 TSW14J56 (具有 HSDC Pro)都可以同时捕获 ADS52J90和 AFE58JD18上的所有16个通道。

    此致、

    Olu