This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有电磁水流量计的应用设计?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/592671/does-ti-have-an-application-design-for-an-electromagnetic-water-flow-meter

主题中讨论的其他器件:LDC0851

咨询专家、了解是否有适用于电磁水流量计的参考设计。

它们也称为 Magmeters。

使用电机类型电路创建磁场、通电后、测量流量计主体内部的电压。

在两个磁场周期上测量电压、因为它们交替、并且当合并并除以2时、大部分线路噪声被消除。

这些流量计非常精确。

如果没有公共应用、那么 TI 资源是否可用于私有设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     是的,有一个参考设计: www.ti.com/tool/tidm-3lc-meter-conv

    请注意,这是设计的基础,TI 不提供产品设计服务,但有第三方设计网络: http://www.ti.com/devnet/docs/catalog/searchcatalog.tsp

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。
    您发送给我的设计用于磁盘/脉冲计数寄存器。
    磁表电路为产生磁场的铜线圈供电、与电机非常相似、除了线圈位于水管上且内部有流水。 电子设备必须读取2个湿电极、电压以毫伏为单位。 产生的电压与流体的速度成正比。 从我刚才所说的内容来看、该电路有2个部分、一个线圈驱动器和一个模拟电压输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    很抱歉,在我进一步探讨这一点的同时,让我还向您展示一个用于燃气或水的超声波版本 :http://www.ti.com/tool/TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 。  仅供参考、本设计中可能会用到一些内容。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还发现本应用手册似乎是您要求的内容,但它已经5年了,我必须继续研究开发过程中发生的事情: www.ti.com/lit/an/slyt471/slyt471.pdf

    ~Leonard

    添加了: 此外、此参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDM-LC-WATERMTR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    是的、磁力计中有两个部分、一个是激励、另一个是检测。 您可以根据应用程序通过交流信号、方波、双相波等不同类型的信号来激励它。

    流量检测将具有非常低的电压、您可以说这是一个噪声信号。

    它必须与激励线圈垂直.....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我非常了解 MagMeters 的工作原理。 此项查询涉及模拟器件设计样本、其中有一个 MagMeter 电路。 在查看文章和视频时、它注意到可根据要求提供完整的原理图和设计文件。 我们有兴趣了解可用的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

     您上一篇帖子是您第一次提到参考设计;您最初的问题是 TI 是否有这样的设计。  您最近的帖子指定了一个模拟器件设计、 TI 对此没有参考。

    如果您希望继续使用 TI 器件开发参考设计、我们很乐意 与您合作;但是、如果您希望继续使用 ADI 设计、请直接联系 ADI。

    在您的服务中、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我确实在尝试了解 TI 在 MagMeter 电子产品的设计方面有哪些优势。 我注意到 AI、因为他们的网站上有应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     我不得不自己多次说"哎呀"、我当然理解、尤其是在做研究时。   我阅读了 ADI 应用手册、他们确实有一些详细的设计。  

    那么、回到 TI 设计、我想知道 WATERMTR 参考设计是否接近您可能需要的内容? www.ti.com/tool/TIDM-LC-WATERMTR。  您将注意到,流量计传感器已包含在该设计中,即使 WATERMTR 页面显示该板不出售,您也可以使用 MSP430开发套件 www.ti.com/tool/EVM430-FR6989获取该板 。  完全组装、随时可用、并提供各种代码和开发支持。

    这是否符合您的仪表设计要求?  或者您是否需要使用特定的传感器?  如果是、请发送有关该传感器(器件型号和制造商)的详细信息。

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     没有听到您的反馈、因此我想查看您在使用此设计时所处的位置。  您是否决定使用 ADI 设备?  是否有我强调过的参考设计的反馈?  请告诉我是否可以提供任何其他信息以及状态。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,本应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slaa639/slaa639.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    不确定您是否有时间查看我发送的信息、我希望是这样、此外、下面是一些有关使用 LDC0851进行电感式感应的其他信息。  首先,基础知识和流量计示例: https://www.youtube.com/watch?v=oyVnMl2a9Fw 。

    请告知此评估的下一步。

    ~Leonard  。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    另请参阅使用 LDC0851检测风扇旋转速度的类似应用手册: www.ti.com/.../TIDA-00851-LDC0851
    这听起来像您在寻找的吗?
    谢谢、
    Luke