This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AR1443EVM (XAR1243):连接到 Radar Studio

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598619/ar1443evm-xar1243-connecting-to-radar-studio

我有带 XAR1243 (可能是示例器件)的 AR1443EVM (评估板)。 此设置适用于 MMW_DEMO 软件、这可能表示我的计算机上的 USB 驱动程序设置已完成。

要在开发模式下将评估板与 Radar Studio 配合使用、我使用了与 MMW_DEMO 实验中使用的设置相同的设置、并在 Radar Studio 中找到错误消息(如下所示):检测到的器件数:0、并将 SOP 模式设置为模式2 (开发)返回"未选择雷达器件!"

我还按照指示擦除了评估板的 SFLASH、发现了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyun、
    要将 EVM 连接到 RADAR Studio、还需要使用毫米波开发包板。 有关确切的硬件连接、请参阅毫米波 DevPack 用户指南(www.ti.com/.../swru506.pdf)。
    有关使用 RADAR Studio 的详细说明、请参阅 DFP 软件包(www.ti.com/.../mmwave-dfp)中的"RadarStudio_User_Guide"。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyun、
    用户指南中提供的步骤是否有助于解决此问题?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的反馈。 我有开发包板(和 TSW1400板)、其硬件连接配置如用户指南中所述(随附图片)。

    我仍然有相同的问题:检测到的设备数量:0。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyun、

    希望确保您的 PC 能够识别 DevPack 上的所有端口以及 EVM。

    您能否在连接的这些板上共享设备管理器视图的快照。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vaibhav。

    已连接设备管理器的快照。 在评估板的"擦除闪存"之后(对于原始数据采集实验)、USB 连接列表看起来不同:不显示模数转换。

    如何检查 PC 是否识别 DevPack? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyun、

    除了2个 XDS100端口、您还应该看到与 DevPack 关联的4个端口、如下所示。 由于驱动程序的原因、端口可能显示为通用 USB 设备。 我建议断开电路板并重新连接、并注意在连接时显示的是"通用串行总线控制器"。 再说一次、应该是4。 然后尝试更新4个端口的驱动程序、方法是右键单击并选择"Update Driver Software"、然后选择"Search automaticall..."

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Kevin。 现在我看到4个附加端口(但未安装驱动程序)。 您能给我指一下驱动程序下载吗? 我在毫米波 SDK 中尝试了 FTDI 驱动程序、但它不起作用。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyun、

    SDK 中的驱动程序是要下载的正确驱动程序。 您可能必须对设备管理器中显示的每个 USB 端口重复此过程。



    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vaibhav。 我能够安装 DevPack USB 的驱动程序、现在 Radar Studio 看到了该器件。