This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从何处购买适用于毫米波传感器器件的 EVM

Guru**** 2606725 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一篇信息性文章。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、
    感谢您提供以下链接。
    毫米波 DevPack 使我感到困惑,awr1443是否足以与大多数 TI MCU 配合使用?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    所有 XWRx 都是围绕 MSP4x LaunchPad BoosterPack 封装设计的。 IWRx BoosterPack EVM 可直接与 MSP4x LaunchPad 配合使用。  

    但是、要启用某些开发模式、需要单独的毫米波 DevPack。 有关详细信息、请参阅毫米波 DevPack 用户指南。 从"毫米波 DevPack 简介"一章中删除了...  

    MMWAVE-DEVPACK 是一款与 TI 毫米波传感器 EVM (1243BOOST、1443BOOST 和1642BOOST)配合使用的附加电路板、可为毫米波传感器 EVM 提供更多接口和 PC 连接。 它为 Radar Studio 工具提供了一个接口、用于配置雷达器件并使用 TSW1400等采集卡捕获原始 ADC 数据。

    请告诉我们、这是否解答了您对此主题的疑问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、如果这是错误的地方、但 IWR1443BOOST 是否存在任何电源问题? 我在几天前订购了、但它仍在"运营中"、预计发货日期为2017年8月30日。 8月底之前是否真正没有发货?

    希望能够相应地规划我即将开展的工作。 提前感谢您的任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、
    它不应该是那么长。 您想将其发往何处?

    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、只是想在英国将其发往我这里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    正如 Vaibhav 提到的、我们确实有库存、可以在8月之前发货。  您能否向我发送一封包含您的销售/采购订单号的电子邮件、以便我查看此特定订单?  

    谢谢、

    -Artem