This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:精度为100微米

Guru**** 2608595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599055/iwr1443-accuracy-of-100-microns

器件型号:IWR1443

您好!

产品快速描述显示 accurraxy 100 um +/- 15微米。 我想知道这种性能的配置是什么,因为分辨率与带宽成反比? 而计算不会导致这样的分辨率。

储罐、

Christophe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christophe、

    对于以微米分辨率进行感应、所使用的后处理链和算法不同于毫米波 SDK 中提供的开箱即用演示中使用的处理链和算法。

    我们将向您提供有关此方面的更多详细信息。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    是的、您答对了、演示和线性调频脉冲配置示例(例如开箱即用演示的 GUI)无法实现上图中所示的精确度。  要获得这种精度、需要使用多级算法。  以下是演示此功能的演示链接:

    http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Training%2FLabs%2FVital%20Signs

    同样重要的是要记住、我们所谈论的是精度、而不是分辨率。

    此外、我会推荐一些讨论此主题的白皮书:

    高精度距离检测雷达传感器:

    http://ieeexplore.ieee.org/document/6649978/?reload=true

    评估 FMCW 的高精度距离检测算法:

    http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5614942

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!