This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何测量压电陶瓷传感器在容器下方的机电耦合?

Guru**** 2609265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598353/how-to-measure-electro-mechanical-coupling-of-a-piezo-ceramic-transducer-under-a-tank

您好!

我已在使用环氧树脂的塑料箱下安装了一个压电陶瓷超声波传感器(型号 SMD10T2R111WL、供应商网站:压电陶瓷盘10X2MM R 215 kHz 导线)。 请参见下图。

是否有方法测量容器下方传感器的机电耦合?

根据换能器的规格、机电耦合系数>= 60%。 它的含义是什么? 是否有方法对其进行测量?

我知道一种方法是使用 TDC1000-TDC7200 EVM 板并执行液位传感。 我想知道是否有更简单的方法来测试耦合?

提前感谢您的帮助。

最棒的

Niloy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Niloy、

    机电耦合系数用于衡量传感器在压电材料中将电能转换为声能时的效率。 这是由换能器制造商测量的结果。 如果您想在将其粘接到容器后看到效率的相对变化、您可以激发换能器并测量在将其粘接到容器之前和之后在固定距离处产生的 SPL。 SPL 的差异将与效率的变化成正比。

    至于自行测量耦合系数、我建议联系压电传感器制造商。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我不理解 您建议的 SPL 测量方法。 您能详细解释一下吗? 非常感谢。

    最棒的

    Niloy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Niloy、

    我以前没有执行过此特定测量。 我的建议主要是用作起点。 但是、要测量声压级(SPL)、您需要一个麦克风、该麦克风的校准频率应达到传感器工作频率。

    此致、