This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:大规模生产时刷写图像

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, UNIFLASH, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597916/awr1642-flash-image-when-doing-mass-production

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMMWAVE-SDK

AWR1642具有可执行 XDS110和 UART/USB 功能的 TM4C129x 微控制器。

当客户设计用于大规模生产的电路板时、此 TM4C129x 肯定会被移除。

在本例中、我们有以下问题:

(1) Uniflash 是否仍然正常工作?

(2)将映像闪存用于外部 QSPI NOR 闪存的最佳方法是什么?

(3)我们能否使用"预闪存" QSPI NOR 闪存、然后将其直接安装到电路板上?  

(4)如果"预闪存"或闪存正常、这是否意味着客户可能需要设计"防克隆"保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、
    我们将就此向您回复。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请在线查找我们的答案。

    (1) Uniflash 是否 仍然正常工作?

    为了使 Uniflash 正常工作、需要 UART 转 USB 转换器仿真器。 因此、如果删除 TM4C129x、Uniflash 将不起作用。

    (2)将映像闪存用于外部 QSPI NOR 闪存的最佳方法是什么?

    如果无法访问 UART、则可以使用预刷写的 QSPI NOR 闪存(根据以下查询)。

    (3)我们能否使用"预闪存" QSPI NOR 闪存、然后将其直接安装到电路板上?  

    是的、我们可以使用预闪存 QSPI NOR 闪存并连接到器件、但映像必须具有与 AWR1642引导加载程序预期的相同格式。 AWR1642元映像格式在 mmWave-SDK (MMWAVE_SDK_01_00_05\packages\scripts\ImageCreator\xwr16xx\Image_Creator_User_Guide.pdf)的映像创建者用户指南和 此 链接提供的应用手册中进行了说明

    (4)如果"预闪存"或闪存正常、这是否意味着客户可能需要设计"防克隆"保护?

    TI 将拥有 AWR1642的安全版本、其中引导加载程序支持刷写和存储加密的用户应用程序映像、以避免任何克隆副本。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    谢谢你。 我可以使用(2)、(3)、(4)。

    关于(1)、我想再次确认:

    (1) Uniflash 是否 仍然正常工作?

     为了使 Uniflash 正常工作、需要 UART 转 USB 转换器仿真器。 因此、如果删除 TM4C129x 、Uniflash 将不起作用。

    Uniflash 会使用 UART COM 端口将映像编程到外部 QSPI NOR 闪存中。

    这意味着、只要 AR_RS232TX、AR_RS232RX 和 AR_MSS_LOGGER (MSS_UARTB_TX)已从 AWR1642导出即可
    这些引脚应该能够连接到 PC 上的两个 COM 端口

    整个路径不涉及任何 UART 到 USB 的转换。 因此、即使 TM4C129x 不存在、Uniflash 仍能正常工作。
    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、
    是的、您的理解是正确的。

    Uniflash 会查找计算机的 COM 端口以将二进制映像刷写到毫米波雷达器件。 您可以通过 UART/USB 仿真器进行此连接、也可以将 AWR 器件的 AR_RS232TX、AR_RS232RX 和接地线直接连接到计算机。



    此致、
    Jitendra Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 这些问题已经得到解答,可以结案。