This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:接合焊盘关闭

Guru**** 2608035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597883/opt8241-cdk-evm-bonding-pad-off

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

接合焊盘脱落、当我们对 OPT8241板进行一些修改时、如下图所示、圆圈中的黑色线条。 我想知道 是否有机会修复它、以及 如何修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    我担心接合焊盘的脱落是不可逆的。 很难将开关焊接回导通状态。
    此开关控制电路板上输入电流限制 IC 的使能引脚输入。 这显示在 CDK 原理图的配电页面上。
    您可以将外部导线连接到使能引脚、并将其上拉以使电路板保持永久导通。 您必须通过拔下电源插头来关闭电路板。

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。
    您知道哪2个焊盘直接连接到这些开关焊盘吗? 以便我可以连接外部导线。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 OPT8241原理图以了解替代位置。  原理图文件位于此处:

    http://www.ti.com/lit/zip/sbac138

    合适的点可能是连接到电源 VCC_DC_JACK 和 GND 的组件结。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。