This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:FCC/CE 批准

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597732/awr1642-fcc-ce-approvals

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件: IWR1443

AWR1642的工作频率范围为77-79GHz。 这似乎不是标准 ISM 频段之一。 终端客户是否需要许可证才能基于该器件运行雷达? 美国(FCC)和全球(CE)最终产品适用哪些 FCC 规则以及需要哪些认证/批准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个相关的问题是、该器件是否仅用于汽车应用? 是否仍然可以将该器件用于其他消费类应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergei、Andrew、您好!
    77-79Ghz 不是免费的 ISM 频段,但可用于特定应用,因此您无需许可证。 您所需的一切就是从地区监管机构(如 FCC 或 CE)获得认证、证明您的产品符合该地区有关该频带使用的法规。

    法规要求因地区而异。 例如,在欧洲,76-77 GHz 频段可用于汽车雷达、交通监控和铁路过境。 允许将77-81Ghz 频带用于短程车辆雷达。 75-85Ghz 频段可用于液位探测(液箱液位感测)等非汽车应用。
    在美国、还允许水平传感应用采用75-85GHz 频带。 目前、汽车雷达仅允许76-77Ghz 频段、但有人建议允许车辆雷达使用76-81Ghz 频段、固定基础设施应用使用76-77Ghz 频段。

    因此、为了回答您的问题、该器件也可用于非汽车应用。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    您能否共享适用于此频段的 CE (ENxxxxxx)和 FCC (哪个部分和子部分)标准的名称?

    我有兴趣 在无人机中使用您的参考 IWR1443、但我不知道这些标准是否允许这样做。  

    谢谢、

    皮埃尔-阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、
    目前欧盟的标准是 ETSI EN 301 091、ETSI EN 302 264、ETSI EN 303 360、ETSI EN 302 729、ETSI EN 302 372。
    在美国、标准为47 CFR§15.253、FCC-15-16、47 CFR§15.256

    以上部分内容正在等待审批。 关于无人机的具体用例、如果这些标准涵盖了这些内容、我可以尝试获取更多信息。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我还询问了一个认证实验室。 我将告诉您他们的答案。
    谢谢、
    皮埃尔-阿兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    在欧盟端 、ETSI 303 360可能涵盖此应用。 在 FCC 一侧、目前尚不清楚无人机是否允许在76-81Ghz 频带中运行。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    我的问题与消费类应用的运动感应有关、例如、触摸感应的替代产品。

    是否存在任何适用的现有认证?  确定最终裁决的最佳方式是什么、例如联系 FCC 和/或申请认证?

    再次感谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、
    通常、认证机构会提供有关法规及其适用性的最新信息。 您可以联系一家认证公司解释您的用例、他们应该能够根据您正在寻找的地区为您提供详细信息。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    该标准(EN 303 360)涉及到了 rotorcraft。

    您是否与 FCC 联系,询问他们您的产品是否可以安装在小型无人机中?

    谢谢、

    皮埃尔-阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、
    目前,FCC 似乎不允许在76-81Ghz 频段运行无人机。 但这些标准正在快速发展,并不断更新。

    此致、
    Vivek