This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:干扰迁移文档

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599251/awr1443-interference-migration-documentation

器件型号:AWR1443

你好

我使用 的是 AR1443EVM+DevPack+TSW1400EVM 软件包、而在 RADAR Studio 中、其他选项中有一个称为干扰迁移的选项卡。
我在 Radar Studio 用户伪装中找不到任何有关正在执行的功能的文档、并且一直在 TI 网站上搜索、找不到任何答案。

是否有任何有关此功能的文档?

我使用的是 Radar Studio VER AR1:1.6.1.0。

谢谢、

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    干扰缓解是根据可用的线性调频脉冲质量数据以及每个帧的 ADC 数据来完成的。 Radar Studio 中此选项卡的可用性将很快由专家回答。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karl、
    干扰检测逻辑尚未在当前固件中实现。 这就是为什么说明和文档没有关于它的详细信息的原因。 我们将在未来的版本中添加此功能。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、所以我必须等到功能在将来发布。

    感谢您的回答

    Karl