This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642 EVM 多目标检测

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594651/awr1642-evm-multiple-target-detection

如果在相同距离和速度但角度不同的情况下有多个目标、可以检测到多少个目标? 距离相同但速度和角度不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chianan、
    感谢您的查询。 我们将就此向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chianan、
    同一范围内的多个物体可按速度和角度进行分离。 将它们分开的能力将取决于所实施系统的速度分辨率和角度分辨率。 有一些标准方程可用于估算这些参数。 您可以参阅以下应用手册、其中提供了估算这些参数的一些指导(www.ti.com/.../swra533)

    此致、
    DHAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我无法访问 www.ti.com/.../swra533 以获取应用手册
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chianan、
    我们将在大约一周的时间内在网上提供这些文档。 您将不断了解最新信息。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chianan、
    这些文档现已在网上提供。 您能否参阅以下应用手册 www.ti.com/lit/pdf/swra553?
    还有一个系统计算器工具,可帮助提供具有不同线性调频脉冲参数的性能值( www.ti.com/.../mmwave-studio )

    请告诉我们这是否有帮助。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivek

    明白了、谢谢。