器件型号:OPT8241-CDK-EVM
您好!
我对这款 ToF 摄像头的失效方法有一些疑问。
- 假设其中一个应用是对传送带上的深色物体进行实时分析、那么在误差变大之前、传送带的移动速度有多快?
2.在没有足够的红外线反射回摄像机之前,材料的暗度如何? 纹理在这方面是否起作用? (假设工作距离为~2m)
3.在反射太多光线之前,材料的光亮程度如何? 纹理在这方面是否起作用? (假设工作距离为~2m)
4. ToF 摄像头/软件是否能够区分不同的物体或材料? 如果是、它是如何实现的? 示例 一个装满沙子的垃圾桶;可以将垃圾箱和沙子区分开吗? 如果纸槽和沙子是相同的颜色会怎么样?
5. ToF 摄像机/软件是否能够创建一堆大型岩石的深度图? 或者、阻塞是否会成为一个大问题?
6.工作距离和视野的不同组合,图像的亮度和清晰度如何?
谢谢、
Sabrina