This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:测量来自光电二极管或标志性传感器的两个信号之间的时间

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597629/tdc7201-measuring-time-between-two-signals-from-a-photodiode-or-hallsensor

器件型号:TDC7201

嗨、大家好、

我需要找到一种解决方案来测量两个快速旋转滑轮之间的时间。 我考虑从光电二极管或幻觉传感器获取信号。 需要检查哪一个更好。
我的较小皮带轮以大约1600Hz 的频率运行。 与齿配合使用时、两个滑轮的频率均为25600Hz。 我需要测量 5ns 范围内两个信号之间的时间差。  
这是否可以通过 TDC 实现? 以及我需要哪些其他组件。
来自光电二极管或标志性传感器的信号是否 已经适合 TDC?
是否可以在更长的时间(分钟)内持续保存数据?  

我是一个初学者,对这些东西没有什么真正的了解。
 

需要更多信息?  

感谢你的帮助。

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您能否提供更多有关您测量的确切内容的信息? 一个皮带轮是否用于提供启动信号、而另一个皮带轮提供停止信号? 或者、您将单独测量每个皮带轮的转速吗?

    在这两种情况下、来自滑轮的信号似乎都是自由运行的。 不建议将自由运行的输入应用于 TDC7201的 START 和 STOP 引脚、因为这可能违反某些时序要求并导致测量错误。 为了保持正确的时序要求、可使用多路复用器来确保 TDC7201在正确的时间只能看到信号。

    传感器和 TDC7201之间是否需要其他元件取决于传感器的输出。 数据表中详细介绍了 VIH 和 VIL: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tdc7201.pdf

    TDC7201将仅存储最近的测量值、或最多128个测量周期的平均值。 它可以无限期持续运行、但您需要在每个测量周期之间读取结果。

    此致、