请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST 主题中讨论的其他器件: AWR1243、 UNIFLASH
您好!
我们拥有评估板 AWR1243BOOST + MMWAVE-DEVPACK + TSW1400的三种电路板组合。
我们已经能够连接到 AWR1243、XDS1010也会显示为不同的 COM 端口。
AWR1243BOOST 上的串行闪 存已擦除、并且也通过 uniFlash 工具加载了 DFP 封装中的两个固件 bin 文件。
然后、我们将毫米波 DevPack 板连接到1243boost、并将 USB 连接到计算机。 毫米波 DevPack 在设备管理器中被识别为四个未知设备。 然后我们进行了更新
这4个未知设备上的驱动程序使用 DFP 封装中的 FTDI 驱动程序。 所有四个未知器件现在都显示为 USB 串行总线控制器、而不是我们所期望的 COM 端口。 我认为这也可能是我们无法通过 Radar Studio 连接到两个板的原因。
期待您在这方面提供帮助。
此致、
RJ