请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP006
您好!
我在定制板中使用 TMP006、它将进入具有其他组件和风扇的更大外壳。 其中一些组件比我使用 TMP006测量其温度的对象更需要冷却、这意味着风扇将独立于 TMP006的目标对象激活(这会有一些相关性、因为当其他组件需要冷却时、 目标对象在大多数时间也相对较热)。
我已经进行了一些数据收集、并得出结论、风扇的运行不会对传感器灵敏度产生太大的影响(因为它的电路板位于外壳内、极大地限制了传感器表面的强制对流)、但仍然希望尽可能执行最佳校准。 那么、我应该如何将风扇效应纳入校准? 风扇是否应始终开启或仅高于特定温度? 我是否应该在风扇关闭和打开的情况下在同一温度点收集多个读数?
储罐。
Goncalo