This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP006:传感器表面清洁度会影响传感器性能

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598884/tmp006-sensor-surface-cleanliness-impact-on-sensor-performance

器件型号:TMP006

您好!

我在定制应用中使用 TMP006。 我有一个用作参考的 TMP006 EVM 模块。 我注意到我的应用传感器检测到的红外辐射要少得多、直到我在显微镜下检查它、发现它的表面被灰尘覆盖(它不是很脏、但上面有一些灰尘颗粒) (参考文献不是)。 所以我用棉 T 恤仔细清洁了它、似乎检测到更多的辐射(尽管仍然没有参考的那么多)。

那么、传感器表面的清洁度是否会显著影响其性能? 我应该如何清洁它? 如果我用皮肤接触传感器表面、它还会影响其性能吗?

谢谢。

Goncalo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、信号灵敏度可能会受到灰尘和其他污染物的影响。 它将取决于污染物的光谱吸收和厚度。 我们自己对此没有什么大问题、也没有听到过很多客户反馈。

    谢谢、