This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:TMP007:技术规格和实现问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598663/tmp007-tmp007-spec-and-implementation-question

器件型号:TMP007

您能就以下问题发表评论吗?

1.      是 TMP007传感器最大距离10mm (来自数据表)。

2.      是否可以粘附此传感器。 如果是、哪种胶更可取。 请确认。

3.      安装传感器是否有任何首选方向?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我们不建议距离大于6"。
    2.对于器件运行而言、器件和 PCB 之间没有污染是绝对关键的。 请参阅 E2E IR 常见问题解答。
    3.我们建议使用"通孔"。 请参阅 E2E IR 常见问题解答。
    e2e.ti.com/.../548824