This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:同时为两个 LED 供电

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598610/afe4490-power-two-leds-at-same-time

器件型号:AFE4490

我一直在与 AFE4490合作进行 HR 和 SpO2计算、一切都很顺利。  

现在、为了进行研究、我需要使用推挽配置同时转动两个 LED、这是可行的吗?

我一直在查看数据表、似乎无法关闭 LED 电流驱动器; AFE 为两个 LED 都提供一个电流驱动器

此致、  

Adan Torralba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adan:

    推挽配置的总体理念是在给定的时间仅打开一个 LED。 此外、由于 LED 背靠背连接、因此无法同时打开它们。
    您可以在两个 LED 都连接到单个 TX 引脚的情况下尝试共阳极模式。 请不要这样做、因为这不是推荐的模式、所以可能会伴随一些伪影。

    此致、
    Prabin