This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:检查 SCH 修改-拆下 D1/D2/D3/D4二极管

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598676/afe4400-check-sch-modify---remove-the-d1-d2-d3-d4-diode

器件型号:AFE4400

尊敬的戴尔斯:

我们需要最小的 PCB,我们是否可以移除 D1/D2/D3/D4全部或部分,然后需要注意的是、TKS~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huixin、

    上述二极管用于防止 ESD。
    如果您具有静态的无电运行条件、则它不是必需的。

    此致、
    Prabin