This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:TI 如何在毫米波演示可视化工具中处理噪声曲线

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597662/awr1642boost-how-does-ti-process-the-noise-profile-in-mmwave-demo-visualizer

器件型号:AWR1642BOOST

大家好

如下图所示、在毫米波演示可视化工具中、有一个用于显示噪声曲线的选项。 由于我在 ARM 和 DSP 内核中没有找到相应的代码、您能告诉我噪声是如何计算的。

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注我们的器件。
    此 TT 已分配给专家、他们将很快再次参加。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用检测矩阵(在 gMmwDssMCB.dataPathObj 结构中找到)中的处理数据计算演示中绘制的噪声曲线、该矩阵包含多普勒 FFT 单元对数2幅度平方和(在虚拟天线之间)。

    每个区间对应于给定的范围和速度。 例如、GUI 中给出的距离系统配置图是根据第一列中的数据绘制的、即速度为零。 为了绘制噪声曲线图、我们绘制了来自最大速度多普勒库的数据。
    此处的假设是,对于典型的静态场景,最大多普勒频段将不会有物体,并且这些频段中的数据大致与噪声相对应。 这在所有场景中可能并不相同。

    因此,如果要在 N/2以上的多普勒箱中检测到物体,我们会考虑它的噪声并绘制这样的数据(请参阅~740 @ dss_main.c)。 检测矩阵在 DSP 内核中生成、通过邮箱传递到 MSS (ARM-R4F 内核)、并通过 UART 传输到 GUI。 希望这能解答您的问题!

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 这对我很有帮助。
    -Peter