This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:MSS TCM RAM-A 存储器基址

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598480/awr1642-mss-tcm-ram-a-memory-base-address

器件型号:AWR1642

您好!

在 SWRU520 TRM 中、MSS TCMA RAM 的基址为0x00200000、但在 MMWAVE_SDK_01_00_00_05\packages/ti\platform\xwr16xx\R4F_linker.cmd 中、有以下内存映射指示 TCMA RAM 的基址为0x0。 我在 AR1642 EVM 上进行了测试、发现两个地址指向同一个存储器、对吧? 但我无法在 TRM 中找到相关描述。

向量(X):origin=0x00000000 length=0x00000100
PROG_RAM (RX):origin=0x00000100 length=0x0003FF00

BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    此信息可在 TRM 的 ROM Eclipse 部分(3.0.2)中找到。

    相关屏幕截图随附:  

    谢谢、

    Kenneth