This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443评估板中两个未使用的 RX 天线的用途是什么?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598328/iwr1443boost-what-is-the-purpose-of-two-unused-rx-antenna-in-the-iwr1443-evaluation-board

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

大家好

在我们的 IWR1443板上、有6个 RX 天线、其中2个是接地的、而不是4个 Rx 天线。 您能告诉我这2个未使用天线的用途是什么? 是为了减轻阵列的边缘效应吗?

此致

Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    没错、边缘上的"虚拟"天线将在所有4个 RX 通道上具有更对称的性能。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    Peter