请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 尊敬的专家:
我的客户正在考虑 HDC1080、并有疑问。
他想知道洗涤的影响。
请给出建议。
问题
(1)根据数据表 P.18 (9.3.1焊接),建议使用非清洁焊料。
如果电路板在焊接后清洗、可能会产生什么影响?
RH 偏移是否相当大?
(2)是否可以在不进行清洗的情况下使用不干净的焊剂?
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.