请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596902/lm50-failure-mode
器件型号:LM50您好!
我在多个产品中使用 LM50CIM3。 这是一种马、为我们提供了很多好的服务。 但是、对于主要由我们的产品 FMEA 驱动的此器件、常见故障模式仍然存在问题。
除了使用明显的冗余传感器解决方案之外、是否还有与此部件相关的可通过观察输出检测的常见故障模式?
它是否在范围内发生故障? 它是否饱和到电源轨? 它是否会完全消失?
上述所有内容均假定传感器在产品数据表中所述规格范围内的正常条件下使用。
我意识到这是一个令人关注的问题、电子产品可能在许多方面出现故障、但我正在寻找此特定组件最有可能发生故障的方法。
(TI 的好消息是我们没有遇到 LM50故障、因此提出此问题的目的)
提前感谢!