This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:如何测试导线和压电陶瓷传感器之间的连接?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593964/tdc1000-how-to-test-connectivity-between-wire-and-piezo-ceramic-transducer

器件型号:TDC1000

我在 使用环氧树脂的塑料箱下安装了压电陶瓷超声波传感器(型号 SMD10T2R111WL、供应商网站:www.steminc.com/.../piezo-ceramic-disc-10x2mm-r-215-khz-wire-leads-smd10t2r111wl)(请参阅随附图片)。 我正在尝试确认安装时导线未从换能器上断开。 是否有方法对其进行测试。 未连接焊接到传感器的两根导线、因此无法使用万用表短路测试来检查导线的导通性。 提前感谢您的帮助。

Niloy 最棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Niloy、

    如果您将示波器探头放置在该传感器的 TX/RX 引脚上并使用 TDC1000驱动它、则应该能够判断它是否已连接。 将其与 TDC1000-TDC7200EVM 未连接传感器的 TX/RX 进行比较。 打开时、输出将是您设置的频率下非常均匀的方波。 连接传感器后、您将能够看到通过最后一个脉冲持续振铃。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、是否有方法在不使用 TDC1000-TDC7200EVM 板的情况下检查导通性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Niloy、

    您可以在传感器的适当中心频率应用具有函数发生器的方波、并监控响应、如上所述。 或者、您也可以使用阻抗分析器来查看阻抗与频率间的关系。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这真的很有帮助。