This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP107:用于人体温度测量

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP107, LMT70, TIDA-00824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593025/tmp107-for-human-body-temperature-measurement

器件型号:TMP107
主题中讨论的其他器件: LMT70TIDA-00824

大家好、

我能否将 TMP107用于人体(皮肤)温度测量。 我已经了解过 LMT70的相关信息、其测试 结果也很好、但由于它是模拟解决 方案、我担心 ADC 误差、电源电压变化对精度的影响等。

因此、如果有人知道用于相同目的的数字 IC、请告诉我。

此致、

Sharad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于使用数字传感器的皮肤温度测量、我们建议在2017年第3季度早期发布器件。请继续关注!
    如果无法等待、我们建议 LMT70采用 TI 参考设计并提供系统解决方案、请访问以下链接:

    www.ti.com/.../tiduay7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望使用 LMT70。 我查看了多个 TI 文档。 TI 提供了一个名为"适用于可穿戴应用的 TIDA-00824人体皮肤温度感应参考设计"的文档。 2.2.1安装 LMT70温度传感器、它描述了一个空心金属盖。 您是否有制造和器件型号信息? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd、
    我们没有 TI 设计中所述的"空心金属帽"信息。 这是一种提供热隔离的方法、可容纳环氧树脂材料。 当然、也可以使用任何类似的器件、但受设计外形的限制。