This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:环路带宽

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597692/awr1243-loop-bandwidth

器件型号:AWR1243

您好!

 

AWR1243中的环路带宽是用户可控的(使用某些有限选项)还是固定的? 是否可以在线性调频脉冲结束时更改环路带宽以更快地复位?

 

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,环路带宽是否根据线性调频脉冲斜率而变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "环路带宽"是指 发送器上发出的线性调频脉冲的带宽?

    我们通常将其称为"接收带宽" 、涵盖通过发送器发送的最低到最高频率。

    这是可编程 参数、可通过对 AWR1243器件的 API 调用进行设置。

    有关线性调频脉冲参数的详细信息、请查看 产品页面下 TI 雷达器件文档中的"编程线性调频脉冲参数"。

    毫米波器件固件包(DFP)用户指南涵盖了 API 调用

    希望这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请告知我们。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    根据环路带宽、我指的是 PLL 内环路滤波器的带宽。 很抱歉造成混淆。

    问题是 PLL 环路滤波器带宽是否为用户可控的?

    如果不是用户可控的、是否有任何内置逻辑决定要使用的最佳环路滤波器带宽?

    线性调频脉冲复位时,环路滤波器带宽是否扩大以启用快速复位?

    谢谢、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    PLL 环路带宽不是用户可编程的。 但是、线性调频脉冲结束后的斜降已经设置为我们必须实现的最快设置、以便在线性调频脉冲之间实现尽可能短的空闲时间。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vivek 的回应。 因此、如果我理解正确、PLL 环路带宽设置为特定频率、并且在任何情况下(扫描 bw、斜率等)都不会改变、除非线性调频脉冲处于复位模式。

    在复位持续时间中、环路带宽设置为最大带宽、线性调频脉冲周期会跳过并更快地进行复位。 请确认这些陈述是否准确。

    谢谢 Vivek!

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    没错。 线性调频脉冲结束时、带宽会自动更改、以加快稳定至起始频率。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Vivek!

    RJ