This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:PCB 信息

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597567/ldc1614evm-pcb-information

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1614

大家好、

我的客户要求提供 LDC1614_EVM 的 PCB 文件、如 DXF 文件。 客户正在尝试将 EVM 置于其机械结构上以评估 LDC1614的性能。 如果评估结果良好、他们将在实际电路板中实施。

非常感谢。

此致、

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    是否有更新?

    非常感谢。
    陈文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    我已从布局中导出 DXF 文件并附加在此处。

    e2e.ti.com/.../LDC1614EVM_5F00_RevB.DXF

    请告诉我这是否合适。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    明白了、非常感谢您的支持。 我会将其提供给客户、让客户了解它是否适合他。

    此致、
    陈文森