This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95234:远程传感器电线的长度_LM95234

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95234, TMP464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598112/lm95234-the-length-of-the-remote-sensor-wire_lm95234

器件型号:LM95234
主题中讨论的其他器件: TMP464

各位专家、您好!

我的客户希望监控 Intel CPU 的温度。 CPU 和温度之间的距离可能为25cm。

他有一个问题:LM95234能否支持如此长的 PCB 迹线? 如果它可以支持此功能、则需要执行哪些操作?

CTM 需要4个远程传感器。

您建议使用哪种插座? LM95234或 TMP464?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    限制因素将取决于远程电路可以驱动的最大电容、当然对于长布线、有一些技术可以最大限度地减小寄生效应电容。 LM95234数据表中的建议很少。

    我们推荐使用 TMP464、因为它具有对 CPU 温度监测等应用非常重要的功能、例如串联电阻抵消、n 因数校正、偏移校正和二极管故障检测。 在 TMP464中、我们建议的最大电容(滤波器加迹线)为1000pF。