This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:洗涤的影响

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597190/hdc1080-influence-of-washing

器件型号:HDC1080

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 HDC1080、并有疑问。

他想知道洗涤的影响。

请给出建议。

问题

(1)根据数据表 P.18 (9.3.1焊接),建议使用非清洁焊料。

如果电路板在焊接后清洗、可能会产生什么影响?  

RH 偏移是否相当大?

(2)是否可以在不进行清洗的情况下使用不干净的焊剂?

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的湿度应用工程师将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    由于我的 PC 错误、我发送了两次相同的问题。
    我想将这个问题与"HDC1080:洗涤后的规格和可用的非清洁焊剂"结合起来。

    e2e.ti.com/.../2196150

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Schinichi、
    关于您的请求、我已回答了您的另一个问题:

    e2e.ti.com/.../597300

    我将关闭这个。
    此致、
    Carmine