This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:Radar Studio

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598036/iwr1443-radar-studio

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

我正在研究 IWR1443的 TI.com's 产品页面上的"HardwareDesignChecklist_V0p7_IWR1443_SWRR150"。  在"HW 启动指南"选项卡的第35行、有一项测试建议使用 Radar Studio 来配置器件。  我无法找到获取此工具来完成此检查清单的位置。  

是否有人可以告诉我这是在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、



    第35行中提到的步骤可使用 mmWaveAPI/mmWave 链接 API 来执行、该 API 是作为毫米波 SDK 的一部分提供的。
    Radar Studio 工具通常用于与 AWR1243进行交互、并提供器件固件包。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    可以在器件固件包中找到 Radar Studio。 相关链接如下:

    http://www.ti.com/tool/mmwave-dfp

    安装器件固件包后、您可以在以下位置找到 Radar Studio 工具的可执行文件:

    MMWAVE_DFP_00_07_00_04\RF_eval\radarstudio \运行时

    这是否能回答您的问题?

    此致、
    Kevin