This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00317:水位感应解决方案

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, TIDA-00317, FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594504/tida-00317-water-level-sensing-solutions

器件型号:TIDA-00317
主题中讨论的其他部件:FDC1004FDC1004EVM

您好!

我有一个用于感应小型储液罐中的水位的应用(约容积的四分之一)。  理想情况下、电子设备应位于水下的感应电极的一英尺或两英尺处、因此通过电缆进行连接。  此外、电极需要采用不锈钢、不能接受将印刷电路板进行底层合并。  我将设计不锈钢电极。

我在您的网站上看到了这一点。

www.ti.com/.../tida-00317 level sensor&tisearch=Search-EN-Everything

这是适合我的应用的最佳解决方案吗?

谢谢、

Ryan Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    此参考设计提供了一种良好的液位感应方法。 尤其是、它不受手部或其他干扰。 但是、为了使异相方法正常工作、屏蔽电极和感应电极必须良好平衡、这可以在 PCB 上轻松实现。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yibo、

    感谢您提供相关信息。 我们将查看液位传感器板的光绘文件、堆叠用于4层板、2个外层没有任何铜。 其目的是什么? 具有阻焊层的2层电路板是否不够? 请注意、我们希望使用刚性/FR4 2层板进行一些初始测试、但我们可以转到4层、因为需要外部空白层。

    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在与我们的 PCB 设计人员交谈后、我现在相信额外的层将在传感器区域提供更刚性、但仍允许尾部灵活。 请确认。 基于这种理解、我们可能只需构建0.062英寸2的后刚性板、并在尾段刚性的情况下使用。

    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    传感器板是刚性柔性 PCB。 刚性部分仅用于位于尾端的连接器。 它可用于连接 FDC1004 EVM。

    在这个设计中、传感器部分应该是灵活的(尽管它不必如此)、以便能够轻松地连接到各种形状的容器。 柔性传感器部分仅使用2层。 TIDA-00317文档提供了有关如何连接输入和屏蔽层的更多信息。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    我们已开始使用 TI 的液位感应 PCB 参考设计进行测试。  总体而言、测试进展顺利、但 FDC1004EVM 或 GUI 软件似乎存在一些奇怪的行为。  根据 PCB 布局和文档(参考环境传感器)、测量值3是 CIN3与 CIN4的差分值、但它会定期显示电容值、该值偏离了方向(~10pF)。  请参阅下面的屏幕截图。  有什么想法吗?  EVM 固件或 GUI 中是否存在已知错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    似乎没有附加屏幕截图。 是否可以再次附加屏幕截图?

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    我将再次尝试、这次是以.pdf 格式。  请参阅附件。

    Ryane2e.ti.com/.../Liquid_5F00_Level_5F00_Sensing_5F00_screenshot.pdf