请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
在 SWRU520指南中、有关 ADC 缓冲器的说明如下。 这是否意味着软件程序的 ping 和 pong 地址相同?
对于应用软件、ADC 缓冲器(ping 或 pong)被视为基座上的单个存储器
地址,如所示,大小如上所述。
并检查了 SDK 1.0中的 MMW 演示代码、用于从 ADC 缓冲区复制数据的 EDMA 源地址对于 ADC 缓冲区乒乓式而言是相同的、EDMA 源地址不会根据乒乓线性调频脉冲发生变化。 我的理解是、ADC 乒乓的基地址与软件相同、对吧?
BR、
Andy