This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/FDC1004EVM:FDC1004EVM 固件问题(Win 10)

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597821/starterware-fdc1004evm-fdc1004evm-firmware-problem-win-10

器件型号:FDC1004EVM

工具/软件:Starterware

您好、

最近、我有一个 FDC 1004 EVM 液体传感器、我正在尝试对其进行测试。

我已从 TI 官方网站下载固件、但当我插入 FDC 1004 EVM 时、根本没有反应。 BTW 我的 PC 当前在 Win 10下运行。

此外、我怀疑我是否以正确的方式下载、因为我无法正确打开固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yian、

    当您说"没有反应"时、是使用原始固件的 EVM、还是在您更新固件后? 如果您尚未更新固件、请不要使用当前版本、因为我们下周将有新版本。

    EVM 是否显示在设备管理器中? 它是否可以在另一台 PC 上工作?

    此致、
    Yibo