This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP302-Q1:可靠性(故障概率)还是安全应用信息?

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597149/tmp302-q1-reliability-probability-of-failure-or-safety-applications-information

器件型号:TMP302-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP302

你(们)好

我们正在考虑在提供热(过热)安全保护的应用中使用 TMP302C -由于 TMP302C 具有精确的温度精度、它在这方面非常具有吸引力。  但是,从电气 安全的角度来看,我找不到任何有关部件可靠性/稳健性的信息。 此器件是否有任何其他数据或资质审核报告可用于补充电气安全评估? 例如 、开关在设定温度/高于设定温度时不激活的可能性?  我从 TI 网站上获得了 MTBF/时基故障数字,但我不确定该流程的适用性是否与安全分析直接相关。

 

以另一种方式来表述问题,TMP302是否旨在执行“安全”功能以保护人员或设备?

 

除了工作温度(AEC-Q100 1级)和 ESD 容差(HBM/CDM)之外,是否有关于 Q1器件“优点”的任何文献?
   (它是否与在+25C 时特定规格的100%生产测试覆盖范围相关?)

数据表中提到的“100%”测试覆盖范围是否有任何具体信息,即与影响开关运行的参数(如精度/偏置电流等)相关的信息?

谢谢、此致

Lachlan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lachlan,
    您能给我发送一封包含您的电子邮件地址的私人邮件吗? 我会让您与 TI 的合适人员联系、该人员可以详细解决您的安全问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题已移至电子邮件。