This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:通过测量延时时间来计算与物体的距离

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, TX517EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597189/afe5809evm-calculate-distance-to-the-object-by-measuring-time-delay

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:TX517EVMTSW1400EVM

您好!

我正在使用此配置设计有源声纳系统:

TX517EVM ->传感器-> TX810EVM -> AFE5809EVM -> TSW1400EVM

TX517EVM 生成脉冲波。

2.换能器将脉冲传输到水中并接收回波

TX810EVM 是一个发送/接收开关。 它将接收到的信号回波发送到 AFE5809EVM。

AFE5809EVM 可进行模数转换并为 TSW1400EVM 提供输出

5. TSW1400EVM 具有一个 FPGA,可进行信号处理,并以图表形式显示回传信号。 我们为 TSW1400EVM 开发了一款软件 、即我们正在使用的 HSDC Pro。

现在、我可以看到我的信号的回波、但是、我不知道如何计算与物体的距离。 如果能获得有关如何使用 MATLAB 或 C 语言(或任何其他语言)与物体保持距离的教程或指导、我将不胜感激。

谢谢:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、

    我们已收到您的问询、下周将再次与您联系。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajad、

    我们通常只在系统前端工作。 您必须阅读 IEEE 论文、医疗成像教科书和其他开源材料、以获取有关算法和后端信号处理等主题的信息。
    话虽如此,距离=声速*time/2。

    此致、
    Olu