请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443、
您能否推荐使用 TI MCU LaunchPad 评估具有 IWR1443BOOST 的 IWR1443? 我看到 digi_key 有很多 TI MCU LaunchPad、价格从10美元到200美元、我们应该使用哪一款?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否推荐使用 TI MCU LaunchPad 评估具有 IWR1443BOOST 的 IWR1443? 我看到 digi_key 有很多 TI MCU LaunchPad、价格从10美元到200美元、我们应该使用哪一款?
谢谢、
您好、Feng、
该评估板包含在低功耗 ARM-R4F 控制器上开始开发所需的一切,因此您可以从一些德州仪器(TI) LaunchPad 中进行选择,我认为主要的两个是:
- MSP432 LaunchPad (用户指南和其他技术信息)-可 直接 从 TI store 购买。
- 毫米波特定开发包 (用户指南和其他技术信息)-您也可以 直接从 TI store 购买。
无论哪一种方法都可以帮助您开始评估 IWR1443、但是、如果您有特别感兴趣的特定参考设计、例如 TIDEP-0091、则可能需要考虑使用 MSP432 LaunchPad、因为该参考设计中使用了 MSP432 LaunchPad。